DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Quick Home Connect

Quick Home Connect on langaton yhdistettävyysratkaisu Zigbee-laitteille ilman tarvetta keskusyksikölle tai älypuhelinsovellukselle. Quick Home Connect on langattoman kotiautomaation aloituspiste. Se suorittaa toimintoja, kuten kytkentä, himmennys ja verho-ohjaus, käyttäen yhdistettyä langatonta kytkintä (jäljempänä langaton kytkin) Zigbee-verkon kautta.

Langaton kytkin on paristokäyttöinen langaton painikekytkin, jota käytetään samassa Zigbee-verkossa olevien Zigbee-laitteiden (kuten himmentimen, verhon, kytkimen ja pistorasian) ohjaamiseen.

Rajoitukset

  • Quick Home Connect toimii vain huoneohjausratkaisuna.

  • 1-osaiseen langattomaan kytkimeen/painikesäätimeen ei voi yhdistää valojen ja verhojen ohjausta. 2-osaisella langattomalla kytkimellä/painikesäätimellä voidaan kuitenkin käyttää yhtä osaa himmennykseen/kytkentään ja toista osaa verho-ohjaukseen tai päinvastoin.

  • Tämä ratkaisu ei tue etäohjausta, älypuhelinsovelluksen käyttöä tai ajoitusominaisuuksia.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?