DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Vianetsintä Quick Home Connect

Oire

Mahdollinen syy

Ratkaisu

LED näkyy laitteessa keltaisena.

Pariliitoksen muodostus ei valmis ja palautetaan tehdasasetuksiin.

Muodosta langattoman kytkimen ja laitteen pariliitos uudelleen.

Lisätietoja on kohdassa

Langaton kytkin ei pysty ohjaamaan laitetta luotettavasti.

Langaton kytkin ja laite ovat liian kaukana toisistaan.

Aseta langaton kytkin lähemmäksi laitetta.

Langattoman kytkimen pariliitos katkesi.

Muodosta pariliitos uudelleen.

Lisätietoja on kohdassa

Langattoman kytkimen paristo on tyhjä.

Langattoman painikkeen pariston vaihtaminen

Tilanne

Toimenpide

Hallitse useita laitteita yhdellä langattomalla painikkeella.

Jos haluat hallita useita laitteita yhdellä langattomalla painikkeella, aloita yhdistämällä se yhteen laitteeseen. Käytä sitten samaa langatonta painiketta lisälaitteiden yhdistämiseen.

HUOMAUTUS: Yhteen langattomaan painikkeeseen voi yhdistää enintään 7 laitetta.

1-osainen langaton painike laitteisiin (relekytkin, himmennin, kaihtimen ohjaus tai pistorasia).

Yhdistä langaton painike mihin tahansa laitteeseen (relekytkin, himmennin, kaihtimen ohjain tai pistorasia).

2-osainen langaton painike laitteisiin (relekytkin, himmennin, kaihtimen ohjaus tai pistorasia).

Yhdistä joko vasen tai oikea langaton painike mihin tahansa laitteeseen (relekytkin, himmennin, kaihtimen ohjain tai pistorasia). Voit myös yhdistää langattoman painikkeen toisen keinukytkimen toiseen laitteeseen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?