DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Kirkkauden säätäminen moduulissa

Voit säätää himmentimen minimi-/maksimikirkkautta.

TÄRKEÄ: Säädä himmentimen minimi-/maksimikirkkauden asetuksia vasta sen jälkeen, kun sen pariliitos on suoritettu langattomaan kytkimeen. Katso Langattoman kytkimen pariliitoksen muodostaminen mikromoduulihimmentimen kanssa.

Paina ja pidä painettuna vasenta mekaanista painiketta 15 s.

Himmennin-LED vilkkuu vihreänä, ja sen jälkeen yhdistetty kuorma vilkkuu, kunnes säätötila on vahvistettu.

Katso seuraavia osioita minimi-/maksimikirkkauden asetuksia varten.

HUOMAUTUS: Joillakin lampuilla on alkupiste. Kun kytket lampun päälle alhaisella kirkkaudella, se muuttuu nopeasti hyvin kirkkaaksi ja palaa sitten automaattisesti alempaan kirkkauteen. Näin lamppu toimii, eikä himmennin voi muuttaa sitä.

Minimikirkkauden säätäminen:

  1. Kun olet kirkkausasetusten tilassa, paina mekaanista painiketta 2 kertaa

    Valo saavuttaa minimikirkkaustason.

  2. Paina pitkään vasenta mekaanista painiketta halutun minimikirkkauden säätämiseksi.

    EHDOTUS: Jos vapautat painikkeen ja painat sitä sitten pitkään uudelleen, se säätää kirkkautta vastakkaiseen suuntaan edellisestä himmennyksestä (joko tummempi tai kirkkaampi aiemman himmennyssuunnan mukaan).

  3. Odota aikakatkaisua 30 s tai paina lyhyesti vasenta mekaanista painiketta 2 kertaa säätöjen vahvistamiseksi.

    Valo vilkkuu muutaman kerran osoittaen, että säätö on tallennettu.

Maksimikirkkauden säätäminen:

  1. Kun olet kirkkausasetusten tilassa, paina vasenta mekaanista painiketta 4 kertaa.

    Valo saavuttaa senhetkisen maksimikirkkaustason.

  2. Paina vasenta mekaanista painiketta pitkään asettaaksesi haluamasi maksimikirkkauden.

    EHDOTUS: Jos vapautat painikkeen ja painat sitä sitten pitkään uudelleen, se säätää kirkkautta vastakkaiseen suuntaan edellisestä himmennyksestä (joko tummempi tai kirkkaampi aiemman himmennyssuunnan mukaan).

  3. Odota aikakatkaisua 30 s tai paina lyhyesti vasenta mekaanista painiketta 2 kertaa säätöjen vahvistamiseksi.

    Valo vilkkuu muutaman kerran osoittaen, että säätö on tallennettu.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?