DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Laitteen testaaminen

Ennen kuin käytät himmennintä, testaa se manuaalisesti ja varmista, että se toimii, kun se on liitetty valaistuslaitteisiin.

VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
  • Noudata jännitteisten osien parissa työskentelyä koskevia määräyksiä.
  • Kytke laitteen painikkeita vain käyttämällä eristettyjä lisälaitteita, jotka täyttävät standardin EN 60900 vaatimukset.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.

  • Paina Asetus (asetus/nollaus) kerran lyhyesti ja liitetty valaistuslaite kytkeytyy päälle/pois.

  • Paina ja pidä Asetus (asetus/nollaus) painettuna liitettyjen valaistuslaitteiden himmennystason säätämiseksi.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?