DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Quick Home Connect

Quick Home Connect är en trådlös anslutningslösning för Zigbee-enheter utan behov av en hubb eller en smartphoneapp. Quick Home Connect är din startpunkt för automatisering av trådlösa hemmanätverk. Den utför funktioner som omkoppling, dimring och jalusistyrning med hjälp av ansluten trådlös brytare (nedan kallad trådlös brytaren) via ett Zigbee-nätverk.

Den trådlösa brytaren är en batteridriven tryckknappsbrytare som används för att styra Zigbee-enheter (som dimmer, jalusi, brytare och uttag) i ett och samma Zigbee-nätverk.

Begränsningar

  • Quick Home Connect fungerar endast som en rumsstyrningslösning.

  • Med en 1-kanals trådlös brytare kan du inte blanda belysnings- och jalusistyrning. Men med en 2-kanals trådlös brytare kan du tilldela ett uttag för dimring/omkoppling och det andra för jalusistyrning, eller tvärtom.

  • Den här lösningen stöder inte fjärrstyrning, användning av smartphone-appar eller schemaläggningsfunktioner.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?