DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Tietoja laitteesta

Wiser Multiwire Micro Module LED Dimmer (tästä lähtien käytetään nimitystä himmennin/mikromoduulihimmennin), yhdistää älykkään himmentimen toiminnot tavallisiin mekaanisiin painikekytkimiin. Se muuntaa perinteisen kytkimen yhdistetyksi laitteeksi, jota voidaan ohjata painikkeella tai Wiser-sovelluksella. Sillä voidaan kytkeä ja himmentää ohmisia tai kapasitiivisia kuormia, ja se on myös yhteensopiva himmennettävien LEDien kanssa.
HUOMAUTUS: Älä ohjaa laitteita, jotka ovat riippuvaisia jatkuvasta virransyötöstä.

Lisäominaisuudet:

  • Etäohjaus, jossa enintään 10 yksittäistä mekaanista painiketta.

  • LED-käyttötilan säätö manuaalisesti (RL LED -tila).

  • Elektroninen ylikuormasuoja, ylikuumenemissuoja ja oikosulkusuoja.

  • Himmennysalueen säätö: minimi- ja maksimikirkkaus.

  • Aikataulun säätäminen Wiser -sovelluksella.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?