Gerät mit dem Wiser Hub koppeln
- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf
.
- Tippen Sie auf .
- Tippen Sie auf QR-Code scannen und
erlauben Sie der Wiser Home App den Zugriff auf Ihre Kamera. Scannen
Sie dann den QR-Code auf dem Gerät.HINWEIS: Wenn Sie den richtigen QR-Code nicht finden können, tippen Sie auf Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden, um das Gerät manuell zu koppeln und mit Schritt 4 fortzufahren.
Wenn der QR-Code falsch ist, wird eine Meldung Falscher QR-Code gescannt angezeigt. Tippen Sie auf Ich kann den QR-Code nicht scannen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
-
(A): Geben Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode ein und tippen Sie auf Verbinden. Die App überprüft, ob die Mac-Adresse/EUI-64 und der Installationscode gültig sind.
-
(B): Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode nicht finden können.
-
- Tippen Sie auf Weiter, befolgen
Sie eine der Optionen, um das Modul entsprechend Ihrer Anlage zu koppeln:
- Drücken Sie die Setup/Reset-Taste des Aktors 3 Mal kurz.
- Drücken Sie den mechanischen Drucktaster 3 Mal kurz.
Die LED blinkt zunächst gelb.
- Warten Sie einige Sekunden, bis die LED grün aufleuchtet.Das Gerät ist verbunden.
- Tippen Sie auf und wählen Sie einen Gerätetyp aus:
- Tippen Sie auf
, um den Gerätenamen einzugeben.
- Tippen Sie auf Weiter und weisen
Sie das Gerät einem neuen Raum oder einem vorhandenen Raum zu
und tippen Sie auf Eingeben.WICHTIG: Der nächste Bildschirm zeigt die Seite Geräteeinstellungen, auf der Sie die Einstellungen während des Kopplungsprozesses oder zu einem späteren Zeitpunkt konfigurieren können. Wenn Sie später konfigurieren möchten, tippen Sie auf Eingeben. Weitere Informationen zu den Geräteeinstellungen finden Sie im Abschnitt Konfigurieren des Geräts.
- Tippen Sie auf
und geben Sie einen Wert für die Nennleistung ein.
WICHTIG:-
Die maximale Leistungsaufnahme des vom Aktor gesteuerten Geräts wird als Nennleistung bezeichnet. Es handelt sich um die maximale Leistung, die der Aktor verwalten kann.
-
Standardmäßig beträgt der Wert 2000 W. Die Nennleistung muss zwischen 0 und 3000 W liegen.
HINWEIS: Der Nennleistungswert wird nur für zukünftige Updates in der Wiser Home App verwendet. -
- Tippen Sie auf Weiter und weisen Sie das Gerät einem neuen Raum oder einem vorhandenen Raum zu.
- Tippen Sie auf Eingeben.
Nachdem Sie das Gerät gekoppelt haben, erscheint eine Bestätigungsanzeige mit folgenden Optionen:
-
+ Neues Gerät hinzufügen: Tippen Sie darauf, um mit dem Koppeln weiterer Geräte fortzufahren.
-
Starten Sie die Verwendung Ihres Geräts: Tippen Sie darauf, um die Verwendung des gekoppelten Geräts zu starten.
HINWEIS: Die Bestätigungsanzeige erscheint nur, wenn Sie als Hauseigentümer eingeloggt sind.Jetzt können Sie das neu hinzugefügte Gerät auf der Registerkarte Kontrolle unter den Registerkarten Alle und Raum sehen.
-