Emparelhar o dispositivo com o Wiser Hub
- No ecrã Inicial, toque em
.
- Toque em.
- Toque em Digitalizar código QR e autorize a aplicação Wiser Home a aceder à sua
câmara. Em seguida, leia o código QR localizado no dispositivo.NOTA: Se não conseguir localizar o código QR correto, toque em Não consigo encontrar o código QR correto para emparelhar manualmente o dispositivo e avance para o passo 4.
Se o código QR estiver incorreto, irá aparecer uma mensagem Código QR digitalizado incorreto. Toque em Não consigo ler o código QR e escolha uma das seguintes opções:
-
(A): Introduza o Endereço Mac/EUI-64 e o Código de instalação e, em seguida, toque em Conectar. A aplicação verificará se o endereço MAC/EUI–64 e o código de instalação são válidos.
-
(B): Toque nesta opção se não conseguir localizar o endereço MAC/EUI–64 e o código de instalação.
-
- Toque em Seguinte, siga qualquer
uma das opções para emparelhar o módulo com base na
sua instalação:
- Prima brevemente o botão Configurar/Repor do módulo três vezes.
- Prima brevemente o botão de pressão mecânico
três vezes.
Primeiro, o LED pisca a âmbar.
- Aguarde alguns segundos até o LED ficar verde.O dispositivo está associado.
- Toque em e selecione um tipo de dispositivo:
- Toque em,
, para introduzir o nome do sensor.
- Toque em Seguinte e atribua o dispositivo
a uma divisão nova ou existente e toque em Enviar.IMPORTANTE: O ecrã seguinte apresenta a página Definições do dispositivo, onde tem a opção de configurar as definições durante o processo de emparelhamento ou mais tarde. Se pretender configurar mais tarde, toque em Enviar. Para obter mais informações sobre as definições do dispositivo, consulte a secção Configuração do dispositivo.
- Toque em
e introduza um valor da Potência nominal.
IMPORTANTE:-
A potência máxima consumida pelo equipamento controlado pelo módulo é conhecida como Potência nominal. Trata-se da potência máxima que o módulo pode gerir.
-
Por predefinição, o valor é de 2000 W. A potência nominal deve situar-se entre 0 e 3000 W.
NOTA: O valor da potência nominal só será utilizado para as atualizações futuras na aplicação Wiser Home. -
- Toque em Seguinte e atribua o dispositivo a uma divisão nova ou existente.
- Toque em Enviar.
Depois de emparelhar o dispositivo, é exibido um ecrã em como foi bem-sucedido com as seguintes opções:
-
+ Adicionar novo dispositivo: Toque para continuar a emparelhar mais dispositivos.
-
Comece a utilizar o seu dispositivo: Toque para começar a utilizar o dispositivo emparelhado.
NOTA: O ecrã de bem-sucedido só aparece se tiver iniciado sessão como Proprietário da casa.Agora, pode ver o dispositivo recém adicionado no separador Controlo nos separadores Todos e Divisão.
-