DUG_Power_Micromodule_WH-05

Pour votre sécurité

DANGER
Risque de décharge électrique, d’explosion ou de coup d’arc
Une installation électrique répondant aux normes de sécurité doit être réalisée exclusivement par des professionnels compétents. Les professionnels compétents doivent justifier de connaissances approfondies dans les domaines suivants :
  • Raccordement aux réseaux d’installation.
  • Raccordement de plusieurs appareils électriques.
  • Pose de câbles électriques.
  • Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE
  • Respectez les règlements en vigueur pour les activités sur les pièces sous tension.
  • N’activez les boutons de l’appareil qu’à l’aide d’un équipement auxiliaire isolé répondant au exigences de la norme EN 60900.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?