DUG_Power_Micromodule_WH-05

För din säkerhet

FARA
Risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
En elinstallation får endast utföras av en behörig installatör. Den behöriga installatören måste besitta ingående kunskaper inom följande områden:
  • Anslutning till installationsnätverk.
  • Anslutning av elektriska apparater.
  • Dragning och förläggning av elkablar.
  • Säkerhetsstandarder, lokala installationsföreskrifter och bestämmelser.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNING
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
  • Följ bestämmelserna för arbete på spänningssatta delar.
  • Manövrera alltid enhetsknapparna med isolerad extrautrustning/verktyg som uppfyller kraven i EN 60900.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?