DUG_Lastaktor_WH-06

Wiser Home KI

Verwenden Sie die Wiser Home App, um die Gerätesteuerung und Zeitpläne anzuzeigen.

Die Wiser Home KI-Funktion plant automatisch den Betrieb von Geräten mit hohem Energieverbrauch für niedrigste Stromtarife und trägt so zu einer Senkung Ihrer Stromrechnung bei. Durch die Registrierung von Geräten wie Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder resistive Heizkessel verlagert diese Funktion die Lasten in Niedrigtarifzeiten. Sie sorgt auch dafür, dass Ladegeräte für Elektrofahrzeuge die übermäßig produzierte Solarenergie verbrauchen. Sie arbeitet mit variablen Tarifen, wie z. B. Haupt-/Nebenzeiten, und verlangt von den Benutzern die Beantwortung von Routinefragen.

Weitere Informationen zu Wiser Home KI finden Sie im jeweiligen Systemhandbuch.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?