DUG_Lastaktor_WH-06

Fehlerbehebung

Fehler

Mögliche Ursache

Lösung

Das Gerät ist nicht bereit für die Kopplung, nachdem es aus der App entfernt wurde.

Das Gerät wurde nicht ordnungsgemäß zurückgesetzt.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen, siehe Gerät manuell zurücksetzen.

Daten im Gerätesteuerungsbildschirm nicht verfügbar.

  • Das Gerät ist offline.
  • System/Hub kann keine Daten vom Gerät empfangen.
  • Ethernet-Verbindung ist falsch

Starten Sie das Gerät neu. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Ethernet-Verbindung korrigiert wird.

Wir können Ihren Zeitplan nicht umsetzen und arbeiten daran, dieses Problem so schnell wie möglich zu beheben. angezeigt auf der Seite Meine Rechnung reduzieren.

Internet oder technisches Problem.

Warten Sie einige Zeit, bis der Zeitplan verfügbar ist.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?