DUG_Lastaktor_WH-06

Gerät entfernen

Mit der Wiser Home App können Sie den Aktor aus dem System entfernen.
So entfernen Sie das Gerät:
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > UP-Lastaktor > Löschen (A).
  3. Tippen Sie auf Aus System entfernen.
    Durch Entfernen des Geräts werden alle historischen Daten gelöscht.
    HINWEIS:
    • Durch Entfernen des Geräts wird der Aktor zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen leuchtet die LED gelb auf und zeigt an, dass der Aktor bereit ist, eine Verbindung zu einem anderen Netzwerk herzustellen.

    • Wenn beim Koppeln oder Zurücksetzen des Moduls ein Problem auftritt, siehe Gerät zurücksetzen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?