DUG_Lastaktor_WH-06

Über das Gerät

Der Wiser UP-Lastaktor (nachfolgend bezeichnet als Aktor) dient zum Schalten von Lasten (bis zu 3000 W ohmsch) wie einem Warmwasserspeicher oder einer Steckdose. In Kombination mit der Wiser App kann der Energieverbrauch gemessen und der Aktor für den Lastabwurf oder die Laststeuerung verwendet werden. Der Lastabwurf dient zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage nach Strom. Die Laststeuerung bezieht sich auf die Fähigkeit von Geräten, automatisch gesteuert oder durch Signale begrenzt zu werden, die von Ihrem Stromversorger an Ihren intelligenten Zähler gesendet werden.
Im selben System können bis zu 20 Aktoren hinzugefügt werden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?