DUG_Power_Micromodule_WH-05

Skapa en Automation

Följande är ett exempel på hur man skapar en Automation för att stänga av vattenvärmaren när den överskrider effektgränsen.
OBS: Det här Automationsexemplet gäller endast för användare med PowerTag och modul installerade tillsammans.
Så här skapar du en Automation:
  1. startskärmen trycker du på > Automation > .
  2. Tryck på och välj en ikon som bäst representerar din Automation.
  3. Ange ett namn på Automationen (A) och välj något av följande villkor som ska uppfyllas (B).
    • Alla villkor: Alla villkor måste uppfyllas för att utlösa en Automation
    • Alla tillstånd: Något av villkoren måste uppfyllas för att utlösa en Automation.
  4. Tryck på Lägg till villkor (C) och välj något av följande (D):
    • Ändring av enhetens status (Välj enhet)
    • Borta-läge (Aktivera eller inaktivera)
    OBS: Högst 10 villkor kan läggas till.

  5. Välj en enhet (E) som ska ställa in villkoret och välj sedan Omedelbar ström (F).
  6. Tryck på mer än (G), ange ett effektvärde i fältet (H) och tryck på Ställ in.
    OBS: Om du vill ta bort ett villkor sveper du åt vänster och trycker på .
  7. Lägg till en åtgärd genom att trycka på Sedan > Lägg till en åtgärd och välj något av följande (I):
    OBS: Högst 10 åtgärder kan läggas till.
    • Styr en enhet: Välj en enhet som du vill utlösa.
    • Skicka meddelande: Aktivera aviseringen för Automationen.
    • Aktivera ett scenario: Markera det scenario som du vill utlösa.
    • Vänta: Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en Automationssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en Automation.
  8. Tryck på Styr en enhet > Vattenvärmare och tryck sedan på för att slå PÅ/AV.
    OBS: Som standard är läget Av.
  9. Tryck på Ställ in och tryck sedan på Spara.
    Den sparade Automationen visas på sidan Automation. Tryck på växlingsreglaget för att aktivera/inaktivera Automationen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?