DUG_Power_Micromodule_WH-05

Ta bort enheten

Med Wiser Home-appen kan du ta bort modulen från systemet.
Så här tar du bort enheten:
  1. startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > Strömmikromodul > Radera (A).
  3. Tryck på Ta bort från systemet.
    Om du tar bort enheten raderas alla historikdata.
    OBS:
    • Om du tar bort enheten återställs modulen. Efter återställningen blir lysdioden gul vilket indikerar att modulen är redo att parkopplas med ett annat nätverk.

    • Om det uppstår problem vid parkoppling eller återställning av modulen, se Återställa enheten manuellt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?