DUG_Power_Micromodule_WH-05

Om enheten

Wiser strömmikromodul, nedan kallad modulen, är avsedd för omkoppling av laster (upp till 3 000 W resistiva), t.ex. en varmvattenberedare eller ett vägguttag. I kombination med Wiser-appen kan energiförbrukningen mätas och modulen användas för lastminskning eller behovsrespons. Lastutjämning används för att balansera efterfrågan och tillgång på el. Behovsrespons avser enheters förmåga att automatiskt styras eller begränsas av signaler som skickas från din elleverantör till din smarta mätare.
Upp till 20 moduler kan läggas till i samma system.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?