DUG_Radiator Thermostat_WH-07

Oprettelse af en tidsplan/begivenhed

Enheden kan styres fuldt ud og udløses af en tidsplan. Når tidsplanen er indstillet, følger dit system den aktive tidsplan. Du kan når som helst oprette eller redigere tidsplanerne.

Sådan oprettes tidsplanen/hændelsen:

  1. Tryk på Hjem-skærmen.

  2. Tryk på fanen Tidsplaner > .

  3. På siden Ny tidsplan skal du indtaste Navn på tidsplan, vælge Type og vælge rum.

  4. Tryk på Opret.

  5. Vælg en vilkårlig dag (A), og tryk på for at tilføje en begivenhed:

    • Vælg temperatur (for eksempel 16 °C).

      BEMÆRK: Når du placerer skydereguleringen nederst på bjælken for tidsplanen, aktiveres frostbeskyttelsestilstanden, når tidsplanen begynder.
      I frostbeskyttelsestilstanden holder systemet rumtemperaturen på 5 °C.
    • Indstil tiden (for eksempel 12:00).

      BEMÆRK: Der kan maksimalt oprettes 8 begivenheder pr. dag.

      Du kan trykke på , hvis du vil kopiere planen fra én dag til andre dage eller kopiere hele planen til en ny eller en eksisterende plan.

  6. Tryk på Indstil.

  7. I øverste højre hjørne af skærmen skal du trykke på og vælge vippekontakten Følg tidsplan for at slå tidsplanen til/fra.

Hvis dit system følger en tidsplan:
Det nye indstillingspunkt vil fortsat være aktivt indtil den næste planlagte begivenhed.

Du kan se tiden indtil på fanen Styring under enhedens navn. Tiden indtil viser den tid, indtil hvilken tidsplanen er indstillet på ON.


Hvis dit system ikke følger en tidsplan:
Eventuelle ændringer af indstillingsværdien, der foretages med skyderen, vil fortsat være aktive, indtil næste gang skyderen bruges.
Tiden indtil forsvinder fra skærmen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?