DUG_Radiatortermostat_WH-06

Tekniske data

Strømforsyning

2 x 1,5 V IEC LR6 (AA) alkaline batterier

Uden strømforsyning:

Forbindelsesdata bevares

Temperaturindstillingsområde

5 °C - 30 °C

Temperaturopløsning

0,5 °C

Styringsnøjagtighed

< 0,8 °C ved 4 °C/h

Overfladetemperatur på installationsstedet

maks. 93 °C

Vandtemperatur

maks. 110 °C, vedvarende maks. 73 °C

Driftstemperatur

0 °C til 45 °C

Opbevaringstemperatur

-20 °C til 65 °C

Driftsfrekvens

2,4 GHz

Maks. transmitteret RF-effekt

maks. 20 mW (13 dBm)

Forureningsgrad

2

Senderækkevidde

30 m frit udsyn

Specifikation

Værdi

Energiklasse

IV - 2 %

Softwareklasse

A

Kapslingsklasse

IP 30

Mål (HxØ)

93 x 51 mm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?