DUG_Radiator Thermostat_WH-07

Parring af enheden med Wiser hub

Brug Wiser Home-appen til at parre din termostat med Wiser Hub for adgang og betjening.
Sådan parres termostaten:
  1. Hjem-skærmen skal du trykke på .
  2. Tryk Enheder > og tryk på Klima > Radiatortermostat.
    TIP:
    • Du kan også navigere ved at trykke på Styring > > Klima > Radiatortermostat.

    • Den næste skærm viser parringsprocessen for termostaten.

  3. Drej termostatdækslet, og fasthold det i retningen "+".
    Efter 3 sekunder blinker lysdioden grønt.
    I appen kan du se, at termostaten er blevet tilsluttet.

  4. Tryk Næste for at indtaste termostatnavnet og tilknytte den til et eksisterende rum eller et nyt rum.

    Når du har parret enheden, vises en skærm med følgende muligheder:

    • + Tilføj ny enhed: Tryk for at fortsætte med at parre flere enheder.

    • Begynd at bruge din enhed: Tryk for at begynde at bruge den parrede enhed.

    BEMÆRK: Bekræftelsesskærmen vises kun, hvis du er logget på som Hjem-ejer.

Termostaten vises nu på fanen Styring under fanen Alle og fanerne for de specifikke rum.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?