DUG_Radiator Thermostat_WH-07

Udskiftning af batterierne

Udskift enhedens batterier, når batteriniveauet er lavt eller kritisk lavt. Radiatortermostatens midterste LED signalerer, når batterierne skal udskiftes.
LED
Venstre Midterste Højre Betydning
Slukket Konstant rød i 1 sek., én gang i timen. Slukket Batteri, lavt. Udskift
Slukket Blinker rødt i 5 sek., én gang i minuttet. Slukket Batteriniveauet er kritisk lavt.
Udskift straks.

Udskift batterierne med 2 x 1,5 V IEC LR6 (AA) alkaline batterier. Sørg for, at batterierne ("+" og "-") vender korrekt. Polariteten er angivet på enhedens terminaler.

BEMÆRK
Brug kun standard alkaline AA-batterier, der ikke kan genoplades
  • Anvend ikke genopladelige batterier, batterier af zink-kulstof eller zinkchlorid.
  • Genopladelige batterier er ikke optimeret til enheder i Wiser-systemer.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Batterierne skal bortskaffes i henhold til gældende regler. De skal afleveres til genbrug for at beskytte miljøet og reducere spildet af værdifulde ressourcer.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?