DUG_Radiator Thermostat_WH-07

Google Home™

Google Home™ er en serie af intelligente højttalere, der fungerer på samme måde som Amazons Alexa. Brugeren kan læse en lang række kommandoer op for at anmode om oplysninger eller bede Google-assistent om at udføre en handling."

Almindelige Wiser-kommandoer til Google Home™:

  • Forespørgsel: "OK, Google, er det tændt for det varme vand?"

  • Kommando, varmt vand: "OK, Google, tænd/sluk for det varme vand"

  • Rumtemperatur: "OK, Google, hvor varmt er der i (rummets navn)?"

  • Indstil temperatur: "OK, Google, indstil (rummets navn) til XX grader"

  • Forøg temperatur: "OK, Google, øg indstillingsværdien med XX grader"

  • Indstil temperatur: "OK, Google, indstil (rummets navn) til XX grad"

Ændringer foretaget med Google Home™

Alle ændringer, der er foretaget via en stemmekommando, har relation til en radiatortermostat, og er gyldige i en time eller indtil den næste planlagte begivenhed. Brugeren kan ikke ændre denne handling. Det gælder også for boosts, der startes fra radiatortermostaten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?