DUG_Radiatortermostat_WH-06

Om enheden

Wiser-radiatortermostaten (i det følgende betegnet som termostat) anvender integrerede temperaturfølere til at styre vandstrømmen gennem en radiator og regulerer derved temperaturen i et rum. Den ønskede temperatur og koblingstiderne indstilles i Wiser-appen.

Tilpas din boligopvarmning ved at tilføje en termostat til dit Wiser-system. Disse giver problemfri styring af forskellige tidsplaner og temperaturer i forskellige rum, og opgradering til rum-til-rum-varmestyring kan spare 18 % på energiforbruget. Termostaten giver individuel rumstyring med ultimativ komfort, bekvemmelighed og praktisk anvendelighed.

Termostatens egenskaber:

  • Mobil styring med Wiser-appen - når som helst og hvor som helst

  • Fungerer med Amazon Alexa og Google-assistent

  • Fuld gennemsigtighed med indsigt og varmerapporten

  • Intelligente tilstande, der sikrer maksimal energieffektivitet

  • Twist-top boost-dæksel

  • Lås til enhedens brugerflade

Diagram over driftselementer

  1. Status-LED'er

  2. Radiatortermostatdæksel

  3. Ringmøtrik (kun med M30 x 1,5 mm ventiladapter)


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?