DUG_Wiser Tête de Vanne Thermostatique_WH-07

Création d’un programme/évènement

L’appareil peut être entièrement contrôlé et déclenché par un programme. Une fois le programme enregistré, votre système suivra le programme actif. Vous pouvez créer ou modifier des programmes horaires à tout moment.

Pour créer le programme/l’évènement :

  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .

  2. Appuyez sur l’onglet Programmes > .

  3. Sur la page Nouveau programme, entrez le Nom du programme, sélectionnez Type, et sélectionnez la pièce.

  4. Appuyez sur Créer.

  5. Sélectionnez un jour (A) et appuyez sur pour ajouter un évènement :

    • Sélectionnez la température (par exemple 16 °C).

      NOTE: Quand vous placez le curseur au bas de la barre pour le programme, le mode Protection contre le gel est activé lorsque le programme commence.
      En mode Protection contre le gel, le système maintient la température dans la pièce à 5 °C.
    • Réglez l’heure (par exemple 12:00).

      NOTE: 8 évènements au maximum peuvent être créés par jour.

      Vous pouvez appuyer sur pour copier le programme d’un jour à un autre, ou copier le programme complet dans un nouveau programme ou dans un programme existant.

  6. Appuyez sur Enregistrer.

  7. Dans le coin en haut à droite de l’écran, appuyez sur et sélectionnez l’interrupteur à bascule Suivre le programme horaire pour activer/désactiver le programme.

Lorsque votre système suit un programme :
La nouvelle valeur de consigne reste active jusqu’au prochain événement programmé.

Vous pouvez voir la durée restante dans l’onglet Contrôle sous le nom de l’appareil. La durée restante indique la durée jusqu’à ce que le programme soit défini sur ON.


Lorsque votre système ne suit pas un programme :
Toute modification de valeur de consigne effectuée avec le curseur reste active jusqu’à la prochaine utilisation du curseur.
La durée restante disparaît de l’écran.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?