DUG_Radiatortermostat_WH-06

Om enheten

Wiser-radiatortermostat (nedan kallad Termostaten) använder integrerade temperatursensorer för att styra vattenflödet genom en radiator och därmed reglera temperaturen i ett rum. Måltemperaturen och kopplingstiderna ställs in i Wiser-appen.

Anpassa uppvärmningen av hemmet genom att lägga till termostaterna i ditt Wiser-system. Dessa möjliggör smidig reglering genom anpassade scheman och unika temperaturer för varje rum. Uppgradering till individuell rumsstyrning kan spara 18% på energiförbrukningen. Termostaten ger individuell rumsstyrning med optimal komfort, bekvämlighet och praktisk användbarhet.

Termostatens egenskaper:

  • Mobil styrning när och var som helst med Wiser by SE-appen

  • Fungerar med Amazon Alexa och Google Assistant

  • Full transparens med insikter och värmerapporten

  • Smarta lägen för maximal energieffektivitet

  • Vridbart ökningslock

  • Användargränssnittslås för enhet

Diagram över driftelement

  1. Statuslysdioder

  2. Lock för radiatortermostat

  3. Ringmutter (används endast med M30 x 1,5 mm ventiladapter)


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?