DUG_Wiser Heizkörperthermostat_WH-07

Über das Gerät

Der Wiser Heizkörperthermostat (nachfolgend Thermostat genannt) verwendet integrierte Temperatursensoren, um den Wasserfluss durch einen Heizkörper zu steuern und so die Temperatur in einem Raum zu regulieren. Die Zieltemperatur und die Umschaltzeiten werden in der Wiser App festgelegt.

Personalisieren Sie Ihre Heizung durch Hinzufügen eines Thermostats zu Ihrem Wiser-System. Diese bieten eine mühelose Steuerung, um unterschiedliche Zeitpläne und Temperaturen in verschiedenen Räumen festzulegen. Durch die Aufrüstung auf eine raumweise Heizungssteuerung könnte der Energieverbrauch um 18 % gesenkt werden. Der Thermostat bietet eine individuelle Raumsteuerung mit ultimativem Komfort, Bequemlichkeit und Zweckmäßigkeit.

Merkmale des Thermostats:

  • Mobile Steuerung jederzeit und überall mit der Wiser App

  • Funktioniert mit Amazon Alexa und dem Google Assistant

  • Volle Transparenz mit Insights und dem Heat Report

  • Smarte Funktionen für maximale Energieeffizienz

  • Twist-Top-Boost-Kappe

  • Sperrung der Gerätebenutzeroberfläche

Darstellung der Bedienelemente

  1. Status-LEDs

  2. Heizkörperthermostatkappe

  3. Ringmutter (nur mit Ventiladapter M30 x 1,5 mm verwendet)


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?