DUG_Termostato de radiador_WH-07

Acerca del dispositivo

El termostato de radiador Wiser (o también llamado termostato) utiliza sensores de temperatura integrados para controlar el flujo de agua a través de un radiador, regulando así la temperatura de una habitación. La temperatura objetivo y las horas de conmutación se ajustan en la app Wiser.

Puede personalizar la calefacción del hogar añadiendo un termostato al sistema Wiser. Estos garantizan un control sin esfuerzos para ajustar diferentes programaciones y temperaturas en diferentes habitaciones, y al actualizar al control de calefacción de habitación a habitación puede ahorrar un 18 % de consumo de energía. Los termostatos proporcionan un control individual de cada sala con el máximo confort, comodidad y practicidad.

Características del termostato:

  • Control móvil en cualquier momento y lugar con la app Wiser

  • Compatible con Amazon Alexa o Google Assistant

  • Transparencia total con Información y el Informe térmico

  • Modos inteligentes para una eficiencia energética máxima

  • Tapa de potenciación con parte superior giratoria

  • Bloqueo de interfaz de usuario de dispositivo

Esquema de los elementos de mando

  1. Estado de los LED

  2. Tapa de termostato de radiador

  3. Virola (solo se utiliza con el adaptador de válvula M30 x 1,5 mm)


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?