DUG_Wiser Tête de Vanne Thermostatique_WH-07

Au sujet de l’appareil

La tête de vanne thermostatique Wiser (ci-après dénommée thermostat) utilise des capteurs de température intégrés pour commander le débit d’eau dans un radiateur, afin de réguler la température dans une pièce. La température cible et les heures de commutation sont réglées dans l’application Wiser.

Personnalisez votre chauffage domestique en ajoutant un thermostat à votre système Wiser. Les thermostats permettent de commander et de régler sans effort différents programmes et températures dans des pièces différentes, la mise à niveau vers la commande du chauffage pièce par pièce pouvant économiser 18 % de consommation d’énergie. Le thermostat offre une commande individuelle de la pièce avec un confort, une commodité et une fonctionnalité optimaux.

Caractéristiques du thermostat:

  • Commande mobile à tout moment et en tout lieu avec l’application Wiser

  • Fonctionne avec Amazon Alexa et l’assistant Google

  • Transparence totale avec les détails et le rapport de chauffage

  • Modes intelligents pour une efficacité énergétique maximale

  • Capuchon boost à tourner sur la partie supérieure

  • Verrouillage de l’interface utilisateur de l’équipement

Schéma des éléments de fonctionnement

  1. LED d’état

  2. Capuchon de la tête de vanne thermostatique

  3. Écrou à œil (utilisé uniquement avec adaptateur de vanne M30 x 1,5 mm)


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?