DUG_Radiatortermostat_WH-07

Byte av batterier

Byt batterierna i enheten när batteriet är svagt eller kritiskt lågt. Radiatortermostatens mittersta lysdiod tänds när batterierna behöver bytas ut.
Lysdiod
Vänster Mitten Höger Betydelse
Av Fast röd, i 1 s, en gång i timmen. Av Batterinivå, låg. Byt
Av Blinkar rött i 5 s, en gång per minut. Av Batterinivån är kritiskt låg.
Byt snarast.

Byt ut batterierna mot 2 x 1,5 V IEC LR6 (AA) alkaliska batterier. Se till att batterierna (polerna + och -) är åt rätt håll. Polariteten anges på enhetens terminaler.

OBS!
Använd endast icke-uppladdningsbara alkaliska standardbatterier (AA)
  • Använd inte uppladdningsbara batterier, zinkbatterier eller zinkkloridbatterier.
  • Uppladdningsbara batterier är inte optimerade för Wiser-enhetssystem.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
OBS: Batterierna ska kasseras enligt gällande föreskrifter. De måste återvinnas ordentligt för att skydda miljön och minska slöseriet med värdefulla resurser.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?