DUG_Radiatortermostat_WH-07

Parkoppla enheten med Wiser-hubben

Använd Wiser Home-appen och parkoppla termostaten med Wiser-hubben för åtkomst och kontroll.
För att parkoppla termostaten:
  1. startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > och tryck på Klimat > Radiatortermostat.
    FÖRSLAG:
    • Du kan också navigera genom att trycka på Kontroll > > Klimat > Radiatortermostat.

    • Nästa skärm visar sammankopplingsprocessen för termostaten.

  3. Vrid och håll termostatlocket i riktningen ”+”.
    Efter 3 sekunder blinkar lysdioden grönt.
    I appen kan du se att termostaten har anslutits.

  4. Tryck på Nästa för att ange termostatnamn och tilldela till ett befintligt rum eller ett nytt rum.

    När du har parkopplat enheten visas en framgångsskärm med följande alternativ:

    • + Lägg till ny enhet: Tryck för att fortsätta parkoppla fler enheter.

    • Börja använda din enhet: Tryck för att börja använda den parkopplade enheten.

    OBS: Framgångsskärmen visas endast om du är inloggad som Husägare.

Termostaten listas nu på fliken Kontroll under fliken Alla och de specifika rumsflikarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?