DUG_Radiatortermostat_WH-07

Lysdiodsindikeringar

Normal användning

Tillstånd

Användarinteraktion

Vänster lysdiod

Mittenlysdiod

Höger lysdiod

Varaktighet

Värmeökning

Vrid vredet i +riktningen

   

Fast i 5 sekunder

Värmeminskning

Vrid vredet i -riktningen

   

Fast i 5 sekunder

Huvudkalibrering

Tillstånd

Användarinteraktion

Vänster lysdiod

Mittenlysdiod

Höger lysdiod

Varaktighet

Starta

Sätt i batterierna

En snabb blinkning

Öppnar ventilen

Automatiskt när batterierna sätts i ELLER vrid och håll vredet i +riktningen under 8 sekunder (för batteribyte)

   

Tänd tills ventilen är öppen

Redo att installeras på ventilen

Radiatortermostaten kan installeras när ventilen är helt öppen (se ovan)

 

Röd och blå: blinkar i upp till 5 minuter

   

Fast orange = ej ansluten

Fast grön = ansluten

Stänga ventilen

Vrid och håll vredet i -riktningen under 2 sekunder

   

Tänd tills ventilen är stängd

Går med

Vrid och håll vredet i +riktningen under 3 sekunder

   

Pulserar i upp till 2 minuter

Anslutning lyckades

     

Fast i 5 sekunder

Anslutning misslyckades

Om inget nätverk hittades efter 2 minuter

   

Blinkar i 5 sekunder

Feltillstånd

Tillstånd

Användarinteraktion

Vänster lysdiod

Mittenlysdiod

Höger lysdiod

Varaktighet

Låg batterinivå

     

Fast i 1 sekund (upprepas varje timme)

Kritiskt batteri

     

Blinkar snabbt i 5 sekunder (upprepas varje minut)

Ingen signal

Vrid vredet i +riktningen för att starta en värmeökning

   

Blinkar snabbt i 5 sekunder (upprepat)

Ingen signal

Vrid vredet i -riktningen för att starta en värmeökning

   

Blinkar snabbt i 5 sekunder (upprepat)

Inget nätverk

Vrid vredet i riktningen + eller - för att starta en värmeökning.

   

Fast sken som tonas ut efter 2 sekunder. I detta fall har värmeelementet inte anslutits till Wiser-systemet och måste antingen anslutas till hubben eller installeras om.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?