DUG_Termostanto_WH-09

Definições de bloqueio da interface de utilizador

Através da aplicação Wiser Home, pode bloquear os controlos do termostato ambiente. Isto impede que as crianças alterem as temperaturas na sua divisão ao brincar com o termostato ambiente.
Para bloquear ou desbloquear o controlo do termostato ambiente:
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > Termostato ambiente > Bloqueio do dispositivo (A).
    SUGESTÃO: Quando o bloqueio do termostato ambiente estiver ativo, irá aparecer ao lado do termostato ambiente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?