Eine Automatisierung erstellen
- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf
.
- Gehen Sie zu Automatisierung >
, um eine Automatisierung zu erstellen.
HINWEIS: Es können maximal 10 Automatisierungen hinzugefügt werden. - Tippen Sie auf Wenn (A) und wählen
Sie eine der folgenden Bedingungen (B):
- Alle Bedingungen: Dies löst nur dann eine Aktion aus, wenn alle Bedingungen erfüllt sind.
- Beliebige Bedingung: Dies löst eine Aktion aus, wenn mindestens eine Bedingung erfüllt ist.
- Tippen Sie auf Bedingungen hinzufügen und wählen Sie eine der folgenden Optionen (C):
- Gerätestatus ändern: Wählen Sie ein Gerät, das die Automatisierung aktivieren soll.
- Abwesenheitsmodus: Abwesenheitsmodus
aktivieren/deaktivieren, um eine Aktion auszulösen.
VORSCHLAG: Der Abwesenheitsmodus kann auch als Auslöser zum Ausschalten der Beleuchtung, zum Dimmer oder Schließen der Jalousie verwendet werden usw. Weitere Informationen über Abwesenheitsmodus finden Sie in der Bedienungsanleitung des Systems.
- Tippen Sie auf Änderung des Gerätestatus > Klima. Stellen Sie die Temperatur mit dem Schieberegler
(D) ein, wählen Sie die Bedingung (E) (kleiner als / größer
als) und tippen Sie dann auf Einstellen.HINWEIS: Wenn der Schieberegler für die Automatisierung ganz nach unten gestellt ist, wird der Frostschutzmodus automatisch zu Beginn der Automatisierung aktiviert. In diesem Modus hält das System die Raumtemperatur bei 5 °C, um ein Einfrieren zu verhindern.
- Um eine bestimmte Zeit für Ihre Automatisierung festzulegen,
tippen Sie auf Wann > Zeit hinzufügen und wählen Sie eine der folgenden Optionen (F):
- Bestimmte Tageszeit: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Benutzerdefiniert.
- Zeitraum: Tag, Nacht, Zeit, Benutzerdefiniert.
- Um eine Aktion hinzuzufügen, tippen Sie auf Dann > Hinzufügen einer Aktion und wählen Sie eine der folgenden Optionen (G):
- Ein Gerät steuern: Wählen Sie ein Gerät, das Sie auslösen möchten.
- Benachrichtigung senden: Aktivieren Sie die Benachrichtigung für die Automatisierung.
- Einen Moment aktivieren: Wählen Sie den Moment aus, den Sie auslösen möchten.
-
Warten: Mit dieser Option können Sie eine Verzögerung in einer Automatisierungssequenz hinzufügen. Sie können die Wartezeit in Schritten von 1 Stunde und 1 Minute bis zu maximal 24 Stunden einstellen. Diese Funktion ist nützlich, um Aktionen innerhalb einer Automatisierung zu verzögern.
- Tippen Sie auf Ein Gerät steuern > Heizung→und wählen Sie eine
der folgenden Optionen (H):
- Boost: Stellen Sie die Dauer so ein, dass die Temperatur um 2 °C erhöht wird.
- Sollwert: Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.
- Tippen Sie auf Sollwert, stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem vertikalen Schieberegler (I) ein und tippen Sie dann auf Einstellen.
- Geben Sie den Automatisierungsnamen (J) ein.
- Tippen Sie auf Speichern.
Nachdem die Automatisierung gespeichert wurde, wird sie auf der Registerkarte Automatisierung angezeigt.