DUG_Thermostat d'Ambiance_WH-09

Création d’un automatisme

Un automatisme vous permet de regrouper plusieurs actions qui sont généralement effectuées ensemble, déclenchées automatiquement ou à des heures planifiées. En utilisant l’application Wiser Home, vous pouvez créer des automatismes en fonction de vos besoins.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Accédez à Automatismes > pour créer un automatisme.
    NOTE: Au maximum 10 automatismes peuvent être ajoutés.
  3. Appuyez sur Si (A) et sélectionnez l’une des conditions suivantes (B) :
    • Toutes les conditions : Cela déclenche une action uniquement lorsque toutes les conditions sont remplies.
    • Toute condition : Cela déclenche une action lorsqu’au moins une condition est remplie.
  4. Appuyez sur Ajouter des conditions et sélectionnez l’une des options suivantes (C) :
    • Changement d’état d’un équipement : Sélectionnez un appareil pour activer l’automatisme.
    • Mode Absence : Activer/désactiver le mode Absence pour déclencher une action.
      SUGGESTION: Le mode Absence peut également être utilisé comme déclencheur pour éteindre les lumières, varier ou fermer le volet, etc. Pour obtenir plus d’informations sur le Mode Absence , reportez-vous au guide de l’utilisateur du système.
  5. Appuyez sur Changement d’état d’un équipement > Chauffage. Réglez la température à l’aide de la barre coulissante (D) et sélectionnez la condition (E) (moins de ou plus que), puis appuyez sur Enregistrer.
    NOTE: Lorsque le curseur est réglé au minimum pour l'automatisme, le mode Protection contre le gel est automatiquement activé au début de l'automatisme. Dans ce mode, le système maintient la Température dans la pièce à 5 °C afin d'éviter tout gel.
    NOTE:
    • Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 conditions

      .
    • Pour supprimer une condition ajoutée, balayez vers la gauche et appuyez sur .

  6. Pour définir une heure précise pour votre automatisme, appuyez sur Lorsque > Ajouter un horaire et sélectionnez l’une des options suivantes (F) :
    • Heure précise de la journée : Lever du soleil, Coucher du soleil, Personnalisé.
    • Période de temps : Journée, La nuit, Personnalisé.
    NOTE:
    • Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 entrées

    • Pour supprimer une heure précise, balayez vers la gauche et appuyez sur .

  7. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action et sélectionnez l’une des options suivantes (G) :
    • Contrôler un appareil : Sélectionnez un appareil que vous souhaitez déclencher.
    • Envoyer une notification : Activez la notification pour l’automatisme.
    • Activer un moment : Sélectionnez le moment de déclenchement souhaité.
    • Attendez : Cette option vous permet d’ajouter un retard dans une séquence d’automatisme. Vous pouvez définir la durée d’attente en incréments de 1 heure et 1 minute jusqu’à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions au sein d'un automatisme.

  8. Appuyez sur Contrôler un appareil > Chauffage et sélectionnez l’une des options suivantes (H) :
    • Booster : Réglez la durée pour augmenter la température de 2 °C.
    • Point de consigne : Réglez la température souhaitée.
  9. Appuyez sur Point de consigne, réglez la température requise à l’aide de la barre coulissante verticale (I), puis appuyez sur Enregistrer.
    NOTE:
    • Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 actions.

    • Pour supprimer une action, balayez-la à gauche de l’action, puis appuyez sur .

  10. Entrez le nom de l’automatisme (J).

    Vous pouvez choisir l’image de couverture qui représente votre automatisme en appuyant sur .

  11. Appuyez sur Sauvegarder.
    Une fois l’automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l’onglet Automatismes.
    Le curseur (K) permet d’activer et de désactiver l’automatisme.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?