DUG_Thermostat d'Ambiance_WH-09

Création d’un moment

Un moment vous permet de regrouper plusieurs actions qui sont généralement effectuées ensemble. En utilisant l’application Wiser Home, vous pouvez créer des moments en fonction de vos besoins.
Pour créer un moment :
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Accédez à Moments > pour créer un moment.
  3. Saisissez le nom du moment (A).
    SUGGESTION: Vous pouvez choisir l’image de couverture qui représente le mieux votre moment en appuyant sur .
  4. Appuyez sur Ajouter des actions (B) pour sélectionner la liste des appareils.
  5. Dans le menu Ajouter des actions, vous pouvez sélectionner les appareils (C).
  6. Une fois tous les appareils sélectionnés, appuyez sur Terminé.
  7. Sur la page Editeur de moment, appuyez sur l’appareil pour définir la condition. Par exemple, sélectionnez Chauffage.
    • Réglez la température souhaitée à l'aide du curseur (D).
      NOTE: Lorsque vous placez le curseur (D) au bas de la barre pour le moment, le mode Protection contre le gel est activé. En mode Protection contre le gel, le système maintient la température dans la pièce à 5 °C.

    Lorsque la condition souhaitée est définie, appuyez sur Enregistrer.

  8. Une fois toutes les conditions définies, appuyez sur Sauvegarder.
Une fois le moment sauvegardé, il est visible dans l’onglet Moments. Vous pouvez appuyer sur le moment pour l’activer.
SUGGESTION:
  • Si vous voulez voir les moments créés sur l’écran d’accueil, allez à la page d’accueil > > écran d’accueil > Moments. Activez le bouton à bascule pour afficher les moments sur l’écran d’accueil.

  • Vous pouvez également réorganiser les moments en appuyant sur Modifier dans l’onglet Moments de l’écran d’accueil ou en appuyant sur Automatismes > Moments > Réorganiser.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?