Tekniset tiedot
Paristo |
3 VDC, CR2450 |
|
Pariston käyttöikä |
Enintään 5 vuotta (voi vaihdella käytön, laiteohjelmiston päivitystiheyden ja ympäristön mukaan) |
|
Nimellinen teho |
≤ 90 mW |
|
IP-luokitus |
IP20 |
|
Toimintataajuus |
2 405–2 480 MHz |
|
Lähetetty enimmäisradiotaajuusteho |
≤ 7 dBm |
|
Käyttölämpötila |
-10 °C ... 50 °C |
|
Lämpötilan tarkkuus |
±1,5 °C |
|
Lämpötilan resoluutio |
0,1 °C |
|
Suhteellinen ilmankosteus |
10–95 % |
|
Kosteuden tarkkuus |
±5 % |
|
Mitat (K x L x S) |
45 x 45 x 17,2 mm |
|
Tiedonsiirtoprotokolla |
Zigbee 3.0 -sertifioitu |