DUG_Temperature/Humidity Sensor_WH-07

Tietoja laitteesta

Wiser lämpötila/kosteusmittari (jäljempänä anturi) yhdistää kaksi anturia yhteen yksikköön. Anturi mittaa lämpötilaa ja kosteutta ympäristössä, johon anturi on asennettu. Kun anturi on liitetty Wiser-keskusyksikkö, se raportoi lämpötila- ja kosteustiedot Wiser-keskusyksikkö.

Anturi käynnistää muut Wiser-laitteet (kuten ilmastointilaitteen kytkemisen päälle, jos lämpötila on korkea tai kytkee poistopuhaltimen päälle, jos kosteus on korkea) automaation avulla.

Anturin ominaisuudet:

  • Havaitsee ympäristön lämpötilan ja kosteuden sekä siirtää tiedot Wiser-keskusyksikölle.

  • Lähettää paristotason ja offline-laitteen tilatiedot Wiser-keskusyksikölle.

Käyttölaitteet

  1. Tila-LED

  2. Toimintopainike

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?