DUG_Temperature/Humidity Sensor_WH-06

Laitteen asettaminen lämpötilan lähteeksi

Voit asettaa vaaditun huonelämpötilan käyttämällä lämpötila-/kosteusanturia mittauslaitteena.
Anturin lämpötilatietoja käytetään huoneen lämmitysjärjestelmän syötteenä. Jos huoneessa on useita lämpötilan mittauslaitteita (Wiser-huonetermostaatti / uppoasennettava termostaatti / lämpötila-/kosteusanturi), järjestelmä laskee laitteista mitatun keskimääräisen lämpötilan lämmityksen säätämiseksi huoneen kokonaislämpötilan perusteella.
TÄRKEÄ: Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos olet asentanut jonkin seuraavista Wiser-lämmityslaitteista:
  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Valitse Laitteet > Lämpötila-/kosteustunnistin.
  3. Laitteen tiedot -sivulla kytke vaihtokytkin päälle, jotta lämpötila-/kosteusanturi voidaan ottaa käyttöön lämpötilan syöttölähteenä.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?