DUG_Temperature/Humidity Sensor_WH-06

Laitteen pariliitoksen muodostaminen Wiser-keskusyksikön kanssa

Wiser Home -sovelluksen avulla voit yhdistää tunnistimen Wiser-keskusyksikköön.
  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Valitse Laitteet > >Ilmasto > Lämpötila-/kosteustunnistin.
    EHDOTUS: Voit myös siirtyä valitsemalla Ohjaus > > Ilmasto > Lämpötila-/kosteustunnistin.
  3. Valitse Skannaa QR-koodi, ja anna Wiser Home -sovelluksen käyttää kameraasi. Skannaa sitten laitteen QR-koodi.
    HUOMAUTUS: Jos et löydä oikeaa QR-koodia, valitse En löydä oikeaa QR-koodia muodostaaksesi laiteparin manuaalisesti, ja jatka vaiheeseen 4.

    Jos QR-koodi on virheellinen, näkyviin tulee ilmoitus Virheellinen QR-koodi skannattu. Valitse En pysty skannaamaan QR-koodia, ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

    • (A): Kirjoita Mac-osoite/EUI-64 ja Asennuskoodi, ja valitse Yhdistä. Sovellus tarkistaa, ovatko Mac-osoite/EUI-64 ja asennuskoodi kelvollisia.

    • (B): Napauta tätä vaihtoehtoa, jos et löydä Mac-osoitetta/EUI-64 ja asennuskoodia.

  4. Napauta kohtaa Seuraava, paina toimintopainiketta lyhyesti 3 kertaa ja varmista, että LED vilkkuu keltaisena.

    Odota muutama sekunti, kunnes LED muuttuu vihreäksi ja sovellus näyttää, että anturi on liitetty.
  5. Varmista, että ensimmäinen paristokansi on kiinnitetty tukevasti, ja asenna sitten anturi pohjalevyyn. Lisätietoja, katso asennusohje.
  6. Napauta kohtaa kirjoittaaksesi anturin nimen.
    HUOMAUTUS: Jos olet asentanut kotiisi seuraavan Wiser-lämmityslaitteen, jatka vaiheeseen 8, jos haluat käyttää lämpötila-/kosteusanturia lämpötilan hallintaan tämän laitteen kanssa, muussa tapauksessa jatka vaiheeseen 9.
    • Wiser 16A rele lämmityksen ohjaukseen

    • Wiser-patteritermostaatti

    • Wiser- lattialämmityksen kytkentälaatikko

  7. Kytke vaihtokytkin päälle, jos haluat käyttää lämpötila-/kosteusanturia huoneen lämpötilan mittaamiseen termostaattien rinnalla.
    EHDOTUS: Jos tämä on käytössä, laitteiden tiedot yhdistetään, jotta huonelämpötila on mahdollisimman tarkka ja lämmityksen ohjaus voidaan optimoida.
  8. Valitse Seuraava ja kohdista anturi johonkin uuteen tai olemassa olevaan huoneeseen ja valitse Vahvista.
    TÄRKEÄ: Seuraavassa näytössä näkyy Laitteen asetukset -sivu, jolla voit määrittää asetukset pariliitoksen muodostamisen aikana tai myöhemmin. Jos haluat konfiguroida sen myöhemmin, valitse Vahvista. Lisätietoja laitteen asetuksista, katso kohta Laitteen konfigurointi.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?