DUG_Temperature/Humidity Sensor_WH-07

Acerca del dispositivo

El sensor de temperatura/humedad Wiser (en lo sucesivo denominado sensor) combina dos sensores en una sola unidad. El sensor realiza la medición de la temperatura y la humedad del entorno en el que está instalado. Cuando el sensor está conectado a Wiser Hub, notifica los datos de temperatura y humedad a Wiser Hub.

El sensor activa otros dispositivos Wiser (como un aparato de aire acondicionado si la temperatura es alta o un ventilador extractor si la humedad es alta) a través de la automatización.

Características del sensor:

  • Detecta la temperatura y la humedad en el entorno y pasa la información a Wiser Hub.

  • Envía la información del nivel de la batería y del estado del dispositivo sin conexión a Wiser Hub.

Elementos de mando

  1. LED de estado

  2. Tecla de función

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?