DUG_Sensor temperatura/humidade_WH-07

Acerca do dispositivo

O Sensor temperatura/humidade Wiser (a seguir designado sensor) combina dois sensores numa única unidade. O sensor mede a temperatura e a humidade no ambiente onde o sensor está instalado. Quando o sensor está conectado ao Wiser Hub, comunica os dados de temperatura e humidade ao Wiser Hub.

O sensor aciona outros dispositivos Wiser (tais como ligar um ar condicionado se a temperatura for elevada ou ligar um exaustor se a humidade for elevada) através da automatização.

Funcionalidades do sensor:

  • Deteta a temperatura e a humidade no ambiente e transmite a informação ao Wiser Hub.

  • Envia o nível da bateria e as informações de estado do dispositivo offline para o Wiser Hub.

Elementos de funcionamento

  1. LED de estado

  2. Tecla de função

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?