DUG_Sensor temperatura/humidade_WH-07

Indicações LED

Emparelhar

Ação do utilizador

Indicação LED

Estado

Prima a tecla de função 3 vezes

O LED pisca a âmbar, uma vez por segundo.

O modo de emparelhamento fica ativo durante 30 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED pisca a verde durante algum tempo, antes de desligar.

Repor

Ação do utilizador

Indicação LED

Estado

Prima a tecla de função 3 vezes e prima prolongadamente durante > 10 s.

Após 10 s, o LED começa a piscar a vermelho.

O sensor está no modo de reposição. Será reposto para as configurações de fábrica ao fim de 10 segundos. A seguir, o sensor reinicia e o LED começa a piscar a verde antes de se desligar.

Nível da bateria

Indicação LED

Estado

O LED pisca a âmbar uma vez por minuto.

A bateria está fraca (< 10%), substitua a bateria.

NOTA: Aparecerá um pop-up de notificação na aplicação.

Identificar o dispositivo

Indicação LED

Estado

O LED pisca a verde.

 O sensor está ligado ao Wiser Hub.

NOTA: Esta função é iniciada a partir da aplicação para identificar o sensor.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?