DUG_Sensor temperatura/humidade_WH-07

Verificar o histórico do dispositivo

Utilizando a aplicação Wiser Home, pode visualizar o histórico do sensor, que apresenta os valores de temperatura e humidade da divisão registados como evento. O sensor regista cada evento e guarda-o na nuvem.
NOTA: Caso se perca a ligação à nuvem, os valore de temperatura e humidade não irão aparecer no histórico.
  1. No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou num separador divisão onde está o sensor.
  2. Na página do painel de controlo do dispositivo, toque em Histórico.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?