DUG_Sensor för vattenläckage_WH-05

Felsökning

Symptom

Möjlig orsak

Lösning

Sensorn utlöser automationen/schemat, men visar inte status i appen.

Sensorns firmware kanske håller på att uppdateras via trådlös anslutning.

Vänta till dess att firmware uppdateringen har slutförts och kontrollera sedan att sensorn rapporterar status.

OBS: Uppdatering av fast programvara körs i bakgrunden.

LED blinkar orangefärgad med ett pipljud.

Sensorbatteriet är lågt eller urladdat.

Byt ut enhetens batteri
OBS: Ett meddelande visas i appen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?