DUG_Sensor för vattenläckage_WH-05

LED-indikatorer

Parkoppling

Användaråtgärd

Lysdiodindikering

Status

Tryck på funktionsknappen 3 gånger

LED blinkar orangefärgad orange

Parkopplingsläget är aktivt i 30 sekunder. När parkopplingen är klar lyser dioden grönt en stund före avstängning.

Återställning

Användaråtgärd

Lysdiodindikering

Status

Tryck på funktionsknappen 3 gånger och håll den nedtryckt en gång i > 10 s.

Efter 10s börjar lysdioden blinka rött.

Sensorn är i återställningsläge. Den återställs till fabriksinställningarna efter 10 sekunder. Sensorn startas sedan om och lysdioden börjar blinka grönt innan den slås av.

Batterinivå

LED-indikering

Status

LED blinkar orangefärgad orange

Batteriet är lågt (< 10 %), byt ut batteriet.

OBS: Ett meddelande visas i appen.

Identifiering av enheten

Lysdiodindikering

Status

LED blinkar grönt.

  Sensorn är ansluten till Wiser-hubben.

OBS: Den här funktionen initieras från appen för att identifiera sensorn.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?