DUG_Sensor för vattenläckage_WH-05

Byte av batterier

  1. Använd en skruvmejsel för att ta bort de sex skruvarna från batterihöljet för att komma åt batterierna.
  2. Se till att byta ut batterierna mot rätt polaritet.
  3. Säkra batterihöljet och dra åt de sex skruvarna med en skruvmejsel.
    LED-lampan blinkar grönt sju gånger och slutar sedan blinka.
    VIKTIG: Destruera förbrukade batterier enligt gällande föreskrifter.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?