DUG_Sensor för vattenläckage_WH-06

Om enheten

Wiser vattenläckage sensor (nedan kallad sensor) har två avkänningspunkter längst ner på enheten som aktiveras när det finns vatten mellan plattorna. Plattorna är nära golvytan när sensorn placeras i driftposition.

rapporterar den temperatur- och luftfuktighetsdata till Wiser-hubben och upptäcker vatten på golvet skickar sensorn ett ljudlarm och rapporterar händelsen till appen via Wiser-hubben. Larmet upphör när sensorn avlägsnas från vattenkontakten.

FÖRSLAG: Om en vattenläcka upptäcks kommer sensorn att utlösa ett larm, även om den inte har parkopplats med Wiser-hubben .

Sensorns egenskaper:

  • Identifiera vatten och utlöser larm och överför informationen till Wiser-hubben.

  • Skickar statusinformation om batterinivå och offlinesensor till Wiser-hubben.

Manöverelement

  1. Statuslysdiod

  2. Funktionsnyckel

  3. Avkänningspunkter

  4. Batteritäckskruvar

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?