DUG_Fönster-/dörrsensor_WH-06

Exempel på automation

Den här demonstrationen visar hur du skapar en automation för att tända ljusomkopplaren när dörren är öppen nattetid.
  1. Gå till Automationer > för att skapa en automation.
  2. För att lägga till ett villkor trycker du på Lägg till villkor > Ändring av enhetens status > Dörrsensor, trycker på (A) för Öppna och trycker sedan på Ställ in.
  3. Läs informationen och tryck på OK.
  4. För att ställa in tiden trycker du på När > Lägg till tid > Tidsperiod > Nattetid > Ställ in.
  5. För att lägga till en åtgärd trycker du på Sedan > Lägg till en åtgärd > Styr en enhet > Brytare för mikromodul, trycker på (B) för att starta och trycker sedan på Ställ in.
  6. Läs informationen och tryck på OK.
  7. Ange automationens namn.
    FÖRSLAG: Du kan välja en bild som motsvarar din automation genom att trycka på .
  8. Tryck på Spara.
    När automationen har sparats visas den på fliken automation.
    OBS: Du kan aktivera eller inaktivera automationer på fliken Automationer genom att använda (C).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?