DUG_Window/Door Sensor_WH-06

Selección del modo de funcionamiento

Con la aplicación Wiser Home, puede seleccionar el modo de funcionamiento del sensor, como una ventana o una puerta.
  1. En la página Inicio, toque el icono .
  2. Toque Dispositivos > Sensor de ventana/puerta > Modo de funcionamiento (A) para seleccionar una de las siguientes opciones (B):
    • Ventana

    • Puerta

    SUGERENCIA: Además, puede seleccionar el modo de funcionamiento del sensor tocando la pestaña Control Sensor de ventana/puerta > Ajustes del dispositivo > Modo de funcionamiento (A).
NOTA:
  • En el modo de funcionamiento "Ventana," la pestaña Control muestra un sensor de ventana (C).

  • En el modo de funcionamiento "Puerta," la pestaña Control muestra un sensor de puerta (D).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?