DUG_Fönster-/dörrsensor_WH-06

Om dokumentet

Dokumentets omfattning

Detta dokument ger detaljerad information om egenskaper och funktioner hos Wiser magnetkontakt för fönster och dörr, inklusive installation, parkoppling med Wiser-hubben, konfigurering av inställningar och användning av enheten. Dessutom innehåller det felsökningstips, tekniska data, information om efterlevnad och instruktioner för återställning av enheten.

Anmärkning om giltighet

Egenskaperna hos de produkter som beskrivs i det här dokumentet är avsedda att matcha de egenskaper som finns tillgängliga på www.se.com. Som en del av vår bolagsstrategi för kontinuerliga förbättringar kan vi komma att revidera innehållet med tiden för att förtydliga och precisera det. Om du upptäcker någon skillnad mellan egenskaperna i det här dokumentet och egenskaperna på www.se.com kan du göra bedömningen att det är www.se.com som har den senaste informationen.

För din säkerhet

OBS!
SKADA PÅ UTRUSTNING
  • Installera inte sensorn nära magnetiska enheter för att undvika att försämra dess prestanda.
  • Med ett fönster/dörr i stängt läge ska avståndet mellan sensorns primära och sekundära delar vara <18 mm för en icke-metallisk bas (t.ex. trä- eller plastytor) och <10 mm för en metallisk bas.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Allmän information om cybersäkerhet

Under de senaste åren har det växande antalet nätverksanslutna maskiner och produktionsanläggningar ställts inför en motsvarande ökning av potentialen för cyberhot, såsom obehörig åtkomst, dataintrång och driftavbrott. Du måste därför överväga alla möjliga cybersäkerhetsåtgärder för att hjälpa till att skydda tillgångar och system mot sådana hot.

För att skydda dina Schneider Electric-produkter ligger det i ditt intresse att implementera de bästa metoderna för cybersäkerhet som beskrivs i dokumentet Cybersecurity Best Practices.

Schneider Electric tillhandahåller ytterligare information och hjälp:

Miljödata

Hitta och ladda ned heltäckande miljödata för dina produkter, inklusive RoHS- och REACH-deklarationer, PEP-dokument (Product Environmental Profile), EOLI-instruktioner (End-of-Life Instructions) och mycket mer.


https://www.se.com/myschneider

Allmän information om Schneiders miljödataprogram

Klicka på länken nedan för att läsa om Schneider Electrics miljödataprogram.


https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Schneider Electric Industries SAS att denna produkt överensstämmer med krav och relevanta bestämmelser i RADIOUTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU.

Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned på:

Tillgängliga språk för dokumentet

Dokumentet finns på följande språk:

  • Engelska

  • Tyska

  • Spanska

  • Portugisiska

  • Franska

  • Danska

  • Svenska

  • Finska

Information om icke-inkluderande eller okänslig terminologi

Schneider Electric är ett ansvarstagande och inkluderande företag som kontinuerligt uppdaterar kommunikation och produkter som innehåller icke-inkluderande eller okänslig terminologi. Trots dessa ansträngningar kan vårt innehåll dock fortfarande innehålla termer som vissa kunder anser vara olämpliga.

Varumärken

  • Wiser™ är ett varumärke som tillhör Schneider Electric, dess dotterbolag och närstående företag.
  • Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör Connectivity Standards Alliance.
  • Apple® och App Store® är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
  • Google Play™ Store och Android™ är märkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
  • Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
  • QR-kod är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och andra länder.

Andra registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?